This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:连接到 MQTT 代理时遇到问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917988/ccs-cc3220sf-launchxl-facing-issue-to-connect-to-mqtt-broker

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在连接 MQTT 代理时遇到问题、我使用公司 PC 作为其他客户端进行连接。

我正在使用 python 脚本来执行相同的操作(PAHO.MQTT)。

我的 PC 可以连接到 Mosquitto 代理,但主板(CC3220SF)不能连接到代理。

我已将 IPv4设置用作 SERVER_IP_ADDRESS。

当通过调试器进行检查时、我可以确定它不是来自以下函数、因此会发生看门狗复位。

请支持解决此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat Irkal、

    您的图像未附加。 您看到了什么错误? 是否使用 SDK 中的 MQTT_CLIENT 示例进行测试?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    错误是系统进入看门狗复位状态、因为与代理连接的时间限制、如果系统未连接到代理、系统将自动复位。

    示例代码经过修改、然后使用。

    我想问题是公司网络不允许连接到代理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat Irkal、

    如果您有一个专用门户或您的公司阻止了其网络上的某些端口、这很可能。 遗憾的是、CC3220器件无法控制这种情况。 如果是这种情况、您必须与 IT 部门进行讨论。

    您能否使用另一个 AP 进行测试? 比如您的家用路由器或移动热点?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    我用我的移动热点尝试了这种方法。

    我已使用 IPv4地址作为配置。

    该代码是使用基于 Linux 的系统的 IPv4进行尝试的、它可以正常工作、但不能使用公司 PC 的 IP 地址。

    请提供反馈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat Irkal、

    如果代码与移动热点一起工作,但不在您的公司网络上,则需要与您的 IT 服务进行通信,并了解它们是否阻塞了该网络上的任何端口。

    此致、

    Sarah