This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如何构建与 CC3200兼容的 AWS IoT 设备 SDK 嵌入式 c?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/918402/cc3200-how-to-build-aws-iot-device-sdk-embedded-c-compatible-with-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

我已经访问了此链接 https://processors.wiki.ti.com/index.php/AWS_IoT_Development 并从 https://git.ti.com/cgit/iotdev/aws-iot-device-sdk-embedded-c/refs/tags 下载了 v2.1.0 、因为它支持 cc3200。 我已经完成了此 SDK 的自述文件、但无法确定如何构建与 CC3200兼容的 SDK。

在搜索 C3200和 AWS IoT 后、获得了此链接 https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/p/502317/1855585#1855585 、但我可以看到两个 SDK 都不同 、当前 SDK 没有解释中使用的与平台相关的示例。

如果有人能为我提供适当的文档、以便在  CCS 或 IAR IDE 中构建 aws-iot-device-sdk-embeddedde-c、那将会很棒。

谢谢你。

陶菲克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taaufeeq、

    在 v2.1.0 AWS IoT 版本中、有一个 README_CC3200.MD 文件、其中提供了一些有关在 CC3200上使用 AWS IoT SDK 的有用信息、包括构建示例。 您可以在记事本等文本编辑器中打开它。

    实际的构建命令相当简单、只是在运行 /gmake 全部位于提供的工程 makefile 文件上。 但是、在构建之前、您需要在云和示例应用中进行大量设置。 是否有一个特定的步骤被卡住?

    如果是用于新项目、我强烈建议您使用 CC3220或 CC3235。 这些器件支持最新的 AWS IoT SDK、并具有一个单独的插件、该插件更易于使用和开发。 它们还支持 AWS FreeRTOS 平台、因此您也可以使用这些示例。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已下载  https://git.ti.com/cgit/iotdev/aws-iot-device-sdk-embedded-c/refs/tags v2.1.0 AWS IoT SDK、但没有 README_CC3200.MD 文件。 我在该论坛上看到了多个解决方案、其中他们提到了 readme_cc3200.MD 文件。

    我很担心、因为客户提到他们在 CC3200上有很多产品、他们真的希望解决这个问题。 他们已经了解 AWS FreeRTOS 和 CC3220SF。

    您可以验证上述链接、因为该 SDK 中没有 README_CC3200.MD。   如果您有旧版本 AWS IoT SKD 的另一个链接、请共享该链接。

    谢谢、

    陶菲克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taaufeeq、

    TI git repo 似乎不再提供该2.1.0-ti 版本。

    不过、我有一份本地副本、我已将其压缩并在此处提供:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/cc3200_2D00_aws_2D00_iot_2D00_device_2D00_sdk_2D00_embedded_2D00_c.7z

    如果您在使用它时遇到问题、请告诉我。

    此致、

    Michael