This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:如何将 CC3135MOD#39 SDK 移植到 STM32固件架构

Guru**** 2383790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917084/cc3135mod-how-to-porting-cc3135mod-s-sdk-to-a-stm32-firmware-architecture

器件型号:CC3135MOD

尊敬的 TI 工程师:

如果我想通过 STM32 MCU 驱动 CC3135MOD、需要将哪个 SDK 移植到我的固件?

现在、我已经下载了两个 SDK 表单 TI.com:  

"simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02" 和"simplelink_sdk_wifi 插件_2_40_00_22"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "simplelink_sdk_wify_plugin_2_40_00_22"应该是您的基点。

    请参阅https://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf"第19章中的说明

    请注意、只会移植 Simplelink (WIFI)驱动程序。 因此、您只能使用"SL"命令(但不能使用库)。

    不使用和库的可用示例(如 networkTerminal、Provisioning 和 powerMeasurement)使用 POSIX 接口、因此需要进行一些调整。 这些库也是如此(即它们使用 POSIX 并需要进行调整)。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    很高兴收到您的回复!  

    我将按照~说明操作

    BR、

    黄志豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我注意到"C:\ti\simplelink_sdk_wi_plugin_2_40_00_22\source\ti"下有两个文件夹、它们是"\drivers"和"\net"

    请注意、只有 Simplelink (wifi)驱动程序会被探测。  

    因此、文件夹"\drivers"下的文件都是我需要移植的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移植指南仅介绍/drivers/net/wifi/.下的驱动程序文件

    您将无法使用具有进一步移植功能的/net 实用程序和库(大多数情况下、由于这些库使用 POSIX 接口、因此需要进行操作系统调整)。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的发帖、它对您有很大帮助。