This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:WiFi 用例

Guru**** 2398195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917125/cc3220moda-wifi-usecase

器件型号:CC3220MODA

您好!

我的客户对 CC32xx 器件感兴趣。
在其应用中、图像数据(~2MB)通过 WiFi 传输。
客户想知道我们是否有任何客户使用 CC32xx 实现类似用例。
有任何疑虑?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Tashiro Koichiro、

    这种图像传输的频率是多少?

    CC3220能够发送偶尔较大的数据、但最大带宽(TCP)限制为13Mb/s (这是在完美条件下可以实现的最大带宽、在实际生活中它将小于此带宽)。  

    可以使用 CC3220发送映像(16MB)、但需要几秒钟时间。 那么、问题是需要发送图像的频率。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    目标数据速率最小为10Mbps。
    距离为~2米。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 Mbps 是边缘的。

    如果空气将拥塞、使用 CC32xx 器件可能很难长时间保持这种状态。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiLink8 (https://www.ti.com/product/WL1837MOD可能更适合此用例。

    BR、

    Kobi