This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:压缩音频数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/915015/ccs-cc3220sf-launchxl-compression-audio-data

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

你好、支持者。

我使用 CC3220传输音频数据。

在音频数据传输之前、我想压缩音频数据。

我的音频数据是原始 PCM 8位8kHz。

如何压缩音频数据? 哪个标准 compress 支持 CC3220?

谢谢你。

VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    CC3220器件内部没有用于音频压缩的外设。 这意味着不直接支持音频压缩。 您需要使用外部芯片进行音频压缩、或在应用处理器上运行一些第三方代码进行音频压缩。 但是、由于应用处理器(没有浮点单元的 Cortex-M4在80MHz 下)的性能不足、基于软件的压缩可能难以实现。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VU、

    在此处查看我们的全新音频插件- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFFVIsO6lK9zZEzi2G-Sig__RW99gST__LATEST

    对于 CC3220、该示例当前支持 Opus、但您可以修改此示例以支持插件中的其他编解码器、例如 SBC。

    您还可以在我们的器件上非常轻松地使用 uLAW 压缩来进行音频压缩。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    我找到库 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKQ6ewC5ugv77vlHBfS54Q__RW99gST__LATEST

    我可以在项目中使用它吗?  

    我使用函数 Packetizer_encodeFrame ()进行编码, 使用 Packetizer_elebedFrame ()进行解码。

    但当我包含时:#include 那么我的项目就会出现问题:

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    Packetizer_init ./network_terminal.obj
    Packetizer_open ./network_terminal.obj

    我无法解决这个问题。

    感谢您的介绍。

    VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VU、

    首先、我将在插件中编辑示例。 如果要将其移动到示例中、则需要确保表示所有依赖项。

    BR、

    Vince