This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:通过定制设计天线认证

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/914399/cc3135mod-certification-with-custom-designed-antenna

器件型号:CC3135MOD

大家好、团队、

我们拥有具有自己设计天线的 CC3135MOD、现在我们将通过5GHz 认证。

在这种情况下、哪些材料(符合性声明、测试报告)可用于认证? TI.com 上提供了一套报告、不确定它是否涵盖了此特定案例的所有内容?

我们尤其希望了解占空比、载波参数等方面

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    您希望认证哪些地区?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、在欧盟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、  

    有任何反馈吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、  

    是否有更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    很抱歉耽误您的回答。 通常这不是问题、只要满足以下条件、您就可以重复使用大多数测试报告数据:

    • 相同类型的天线  
    • 天线增益等于或小于列出的值(与同类型天线的增益进行比较)
    • 带外性能应该相似

    与往常一样、您应与测试机构合作、确保满足这些标准。 如果他们告诉您需要其他测试、您可以在以下地址申请支持: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 

    谢谢、

    Alexis