This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:能否使用 SEGGER 的 J-link 对 CC3235SF 进行编程?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, CC3235SF, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917351/cc3235sf-can-i-use-j-link-from-segger-to-program-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他部件:SEGGERCC3220SF

大家好、

你好。

SEGGER 的 J-LINK 是否可用于对 CC3235SF 进行编程?

CC3235SF 不属于 J-Link 支持的器件、但 CC3220SF 受支持、它们都是 ARM Cortex-M4 Simplelink 无线 MCU、因此我想 也可以支持 CC3235SF 吗?

TI 支持 J-link 的器件: https://www.segger.com/downloads/supported-devices.php?model=jlink

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    CC3235受支持、但需要澄清的是、JTAG 引脚只能在开发模式下用于临时加载映像以进行调试(直到器件复位)。 要对器件进行编程、您需要将二进制文件加载到外部串行闪存中、该闪存可通过 UART 完成。

    有关更多详细信息、请查看 CC3235开箱即用体验中的器件概述

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sarah 的确认!

    艺术