This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:需要定制板编程方面的帮助

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913289/cc3235modsf-need-help-in-programming-the-custom-board

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我已移除 CC3235MODSF LaunchPad 上的所有跳线、然后通过连接 FTDI 编程器对 cc3235模块进行编程。

FTDI RX -> CC3235MODSF TX

FTDI TX -> CC3235MODSF RX

SOP2 ->上拉

我已使用 Uniflash 成功进行编程。 编程时、我选择了 CC3235MODSF 串行。

然后、我设计了定制板。 我已附上下面的原理图文件。 我已连接 FTDI (USB 转串行转换器)。  但这次 Uniflash 抛出错误。 我无法编程。 看起来模块没有向 uniflash 发送任何 ACK 信号。

我错过了什么吗? 我从 DigiKey 购买了该模块。 该芯片是否加载了串行引导加载程序?

请帮助我解决此问题。

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我的团队伙伴将尽快返回给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundaresan、

    在原理图中、GPIO1 (UART_TX)连接到 FTDI_TX、GPIO2 (UART_RX)连接到 FTDI_RX。 是这样吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢你的帮助。 这是我的错。  让我立即纠正电路并尽快更新您的最新信息

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢你的帮助。 我能够在定制板上成功上传程序。

    我已将开箱即用代码提取到模块中并为模块通电。

    现在、模块持续重新启动、几分钟后会显示以下错误。

    [OTA 报告任务]打开套接字时出错、-2017

    我已附上视频。 请告诉我出错了什么。

    LaunchPad 在使用相同代码时工作正常。 仅自定义电路板重新启动。

    e2e.ti.com/.../Restart-issue.zip

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、

    我将向您发送友谊请求。 您能否通过 DM 共享原理图?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢朋友的请求。 我已接受朋友的请求。

    我已在私人消息中发送原理图。 请告诉我您是否收到了该邮件

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我已向您发送 PDF 格式的原理图。  

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、

    由于我们已将此讨论带到 DM、我将关闭此主题。 对于任何其他查询、请启动一个新的查询。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Sundar