This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 Simple link WiFi Starter Pro 应用程序的定制应用程序

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917628/cc3220sf-custom-app-using-simple-link-wifi-starter-pro-app

器件型号:CC3220SF

您好!

我们正在为其中一个物联网应用开发 cc3220sf。

我们需要构建基于 TI Simplelink WiFi Starter Pro 应用的定制应用

如果是 我们的自定义应用程序、则应用程序末尾是否有强制性证书?

我们需要该应用程序、仅用于 AP 配置 我们的 Cc3220sf。

有什么建议??

此致

Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以决定证书、因为您可以控制服务器(CC3220内部 HTTP 服务器)和 客户端应用程序。  

    如果使用客户端身份验证、则应使用由已知 CA (我们的证书目录识别)签名的证书、但也可以禁用根 CA 验证。  

    对于服务器证书、您应该选择可由应用程序使用的 TLS 堆栈验证 的任何证书、但通常这也需要由已知根 CA 签名。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢你的答复。

    现在 HTTP 服务器(cc3220sf)正在使用 虚拟证书(dummy-root-ca 证书)连接 Simplelink WiFi Starter ProTM??

    那么、如果我们可以在代码中禁用它、对吧?

    此致

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虚拟证书在我们的示例中仅用于演示证书的使用。

    虚拟证书不会为您的产品提供任何级别的安全性(因为密钥是打开的)。

    如果您考虑使用虚拟证书、则可以改用不安全的 HTTP (而不是 HTTPS)并删除证书(该应用仍然能够使用安全 WPA2密钥安全地连接到软 AP)。

    BR、

    Kobi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...现在我们正在基于简单链路启动器专业源代码构建我们的新应用程序...我们的应用程序开发人员无法配置 可能是因为这个证书问题……我们将尝试禁用它并进行测试

    此致

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、对于测试、我们能否在我们的新应用中使用相同的 dummy-root-ca 认证?? 是否会产生任何问题? 还是仅用于简化 WiFi Pro 应用????

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿在产品中使用 dummy-root-ca 证书。 对于开发-没关系。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ok.noted。

    我们将对其进行测试并告知您。

    谢谢你

    Sanath