你好。
我必须在哪里开发电路板
我将 CC3235MODASF 连接到 FPGA throw SPI (CC3235MODASF 是主器件 SPI)。
我必须使用 Wi-Fi Direct 将 PC 连接到此板(PC 处于 GO 状态、板客户端)。
我需要将 UDP 数据包(例如端口5001)从 PC 发送到 CC3235MODASF、并将字节重新传输 到 SPI (从 PC 到 FPGA 的命令)。
并将 UDP 数据包(例如端口5002)从 CC3235MODASF 重新发送到 PC (FPGA 答案)。
然后、我需要从 CC3235MODASF 接收 UDP 数据包(端口5003)、这些数据包来自 连接到 FPGA 的8位摄像头端口(FPGA 模拟摄像机信号以50Kbps 的速率传输)。
SDK 中最适合我的问题的示例是什么??
无 RTOS
certificate_signing_request
云_OTA
Power_measurement
触发模式
RTOS
at_commands
云_OTA
HttpGet
JSON_APP
LOCAL_OTA
local_time
MQTT_CLIENT
MQTT_CLIENT_SERVER
network_terminal
开箱即用
便携式
portableNative
Power_measurement
配置