This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:通过直接 Wi-Fi 发送 UDP 命令的最佳示例

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917588/cc3235modasf-best-example-to-send-udp-commands-over-direct-wi-fi

器件型号:CC3235MODASF

你好。

我必须在哪里开发电路板

我将 CC3235MODASF 连接到 FPGA throw SPI (CC3235MODASF 是主器件 SPI)。

我必须使用 Wi-Fi Direct 将 PC 连接到此板(PC 处于 GO 状态、板客户端)。

我需要将 UDP 数据包(例如端口5001)从 PC 发送到 CC3235MODASF、并将字节重新传输 到 SPI (从 PC 到 FPGA 的命令)。

并将 UDP 数据包(例如端口5002)从 CC3235MODASF 重新发送到 PC (FPGA 答案)。

然后、我需要从 CC3235MODASF 接收 UDP 数据包(端口5003)、这些数据包来自 连接到 FPGA 的8位摄像头端口(FPGA 模拟摄像机信号以50Kbps 的速率传输)。

SDK 中最适合我的问题的示例是什么??

无 RTOS

certificate_signing_request
云_OTA
Power_measurement
触发模式

RTOS

at_commands
云_OTA
HttpGet
JSON_APP
LOCAL_OTA
local_time
MQTT_CLIENT
MQTT_CLIENT_SERVER
network_terminal
开箱即用
便携式
portableNative
Power_measurement
配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要参考几个示例。

    网络终端演示了 P2P (Wi-Fi Direct)连接和 UDP 套接字使用。

    在 drivers examples 文件夹中、您可以找到 spimaster 示例。

    您将需要实现用于连接 FPGA 的协议(通过 SPI)。

    BR、

    Kobi