This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:MX25R8035FZUIL0的用途是什么- cc2652rb launchpad 中的闪存

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917445/ccs-lp-cc2652rb-what-is-the-use-of-mx25r8035fzuil0---flash-in-cc2652rb-launchpad

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用 TI CC2652RB 微控制器构建独立系统。 在 launchpad 设计文件中、我看到有名为 MX25R8035FZUIL0的 SPI 闪存与微控制器和调试器相连。 是否需要在我们的设计中使用 SPI 闪存芯片。
我必须使用 SPI 协议在可移动闪存驱动器中写入内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    该闪存主要用于展示外部存储器的 OAD。 如果您不执行 OAD、或者您确实需要外部闪存来存储它们、则无需将其包含在设计中。