This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/917207/cc3200

器件型号:CC3200

您好!  

我的客户正在使用 CC3200、发现有时数据连接无法正常工作。

这种异常行为将持续一天、并且行为将消失。

我们发现有一个已知问题: MCS00106970、 似乎是我的客户遇到的问题。

在 SDK V1.3的发行说明中, 针对引用问题(MCS00106970)建议的变通办法是“禁用重新验证或将其设置为很长的时间”。  

请帮助检查是否存在此问题的实际详细/推荐的实施方法/软件。   

SDK:v1.3

ServicePack:1.0.1.11-2.9.0.0

WiFi AP:DLINK DWC-2100AP

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用最新的 SDK (v1.5)和 SP (1.0.1.14)、它针对相关问题(WPA2企业重新认证问题)引入了错误修复。  

    在任何情况下、版本说明中对问题的描述都与仅讨论器件断开连接的内部错误描述无关。

    您是否看到任何断开指示?

    如果最新 SDK 仍然出现此问题、我们需要查看 NWP 日志(请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf 中的第20.1章)并了解有关故障的更多详细信息。

    BR、

    Kobi