This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:基于 SPI 的 API 文档

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/916984/cc3100mod-spi-based-api-documentation

器件型号:CC3100MOD

您好!

我正在与使用 CC3100MOD 且不想使用 TI 库的客户合作。 您是否能够提供一个链接、让我们可以从何处访问 CC3100MOD 的基于 SPI 的 API? 谢谢!

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    否 我们仅通过 SimpleLink 主机驱动程序支持该接口。

    由于源代码是开放的并且是 SDK 的一部分、因此您可以看到实际的接口、但我们不建议替换驱动程序代码。  

    SPI 接口非常复杂、我们将无法支持此类端口。

    主机驱动程序有什么问题? 移植驱动程序比替换驱动程序要容易得多。

    BR、

    Kobi