This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:欧盟以外的认证

Guru**** 2782665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/916690/wl1801mod-certification-outside-of-eu

器件型号:WL1801MOD

大家好、

客户希望在欧盟之外认证该产品。  

是否可以根据红色2014/53/EU 获得测试报告和测量结果?

他们还需要执行哪些其他测量?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我不是 TI 员工、但答案可能是这样...

    您在 此处找到的 WL18XX 器件的认证报告

    我不确定您的客户是否需要。 他已经根据 RED 指令完成了 EU 认证、客户需要为其他非 ETSI 国家/地区进行器件认证、或者您的客户需要进行认证或 EU? 一般而言、没有通用答案可以回答他需要进行哪些额外的测量。 因为它取决于确切的产品类型(例如 EM 抗扰度和 EM 兼容性测试、红色安全认证等)。

    请参阅此 文档。 它简要介绍了 CE 认证的重要方面。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议他们联系当地认证实验室、以根据当地(国家/地区)法规要求进行额外测试。

    谢谢、

    PM