This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:与 BLE 共存

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/915234/cc3135-coexistence-with-ble

器件型号:CC3135

  • 启用共存可以反转输入和输出焊盘的极性、我希望信号为低电平有效。 CC3135上的输入焊盘应检测到逻辑低电平作为蓝牙简洁性、输出焊盘也应是低电平有效。
  • 当激活共存选项时、即使 Coex 输入焊盘保持高电平(无蓝牙活动)、数据包丢失也会增加、观察 CC3135输出焊盘是否处于活动状态、而不应在共存系统处于被动状态时出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flemming、

    1. 无法反转器件本身 COEX 引脚的输入/输出极性。 如果您的系统需要外部电路(即非栅极电路)、我建议您添加外部电路。  
    2. 我对你的发言感到困惑。 由于信号为高电平有效、如果 COEX 输入为恒定高电平、那么输出焊盘也为高电平(有效)对我来说是合理的。  您能否确认您是否拥有信号路由属性来控制 COEX 交换机? 我建议测量输出功率/探测射频开关的输入、以确保其正确连接并实际允许 Wi-Fi 流量通过。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将了解如何交换射频开关上的引脚

    2.不确定这里发生了什么、当我禁用 BLE 拉低复位、保持输出高阻抗时、Hum 可能是失败的原因-添加了下拉、情况看起来不错、我认为我控制了开关路由、 灵敏度和功率处于正确的水平

    B.R

    弗莱明