This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235S:使用网络应用层与非通信

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/916162/ccs-launchxl-cc3235s-using-network-application-layer-with-nortos

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

我的问题与相关问题相同、但我使用的是北区。 当我从 syscfg 中添加了 SlNet 时、在 SlNetSock_init 中调用的函数 SEM_init 出现链接器错误。 那么、尽管我使用的是 nortos DPL、但如何链接该函数呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nada、

    SlNetSock 层当前不支持 NORTOS。 具体而言、正如您发现的、在 POSIX 依赖关系(用于保护数据结构)方面存在预期问题。

    如果您使用的是 RTOS、请使用 SL_Socket。 使用 SlNetSock 的大多数库也需要 RTOS。

    如果可能、我肯定会建议使用 RTOS 解决方案。

    BR、

    Kobi