This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD WIFI RX 指示灯对数据表不满意

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913745/wl1837mod-wl1837mod-wifi-rx-indicators-is-not-satisfied-with-datasheet

器件型号:WL1837MOD

如何将 WL1837MOD 转换为测试模式以通过非信令验证 RX 指示灯?

因为当我通过信令使用 R&S CMW500时、发现 WL1837MOD 不满意 、并且远低于数据表(传导 RX 指示器)。   。   

因此,我想验证问题是由 RF 硬件还是驱动程序(软件)引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉、您遇到此问题。 您能不能在这里帮助详细说明这个问题。 您的故障是多少? 这在 TI 硬件上还是在客户硬件上? 您是否正在尝试执行每次测试? 请帮助提供有关设置的更多详细信息。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz:

    正如您所说的, 我正尝试通过 R&S CMW500发出信号来进行 PER 测试 。但结果表明,2个 WL1837MOD 对数据表不满意(仅测试2台 PC)。  根据测试结果、2.4G RX 导通指示灯降低4-6dB、5G 降低 2-6dB。 因此,您能否为故障排除提供一些帮助,例如射频测试工具和相关的 SOP、TKS。 因为我想验证结果是由射频硬件还是软件引起的。  

    和测试环境和现象、如下所示:

    1、WL1837MOD 可插入超声波产品、其操作系统为 Android、而 WiFi 模块由我们自己设计(当然、它仅‘s 某些 外设组件、如电源和接口);

    2、WL1837MOD wlcore:PHY 固件版本 :版本8.2.0.0.233;

    3 μ s、WIFI 模块时   、  每条曲线似乎停止或与 CMW500失去连接的现象。 因此,曲线的波形太粗糙 ,所以我能想象, 当我们的超声产品上传病人数据时,它将很容易地与医院中的 AP 失去连接。

    Tks,

    Daniel Tsien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是进行这些测量还是进行辐射测量? 对于基线、这些测试应该是跨导的。 此外、在执行此测试时、您需要在 DUT 和 CMW500之间实现衰减、以便测试设备不会驱动精度不高的低信号。 在本例中、您希望以大约0dBm 的输出驱动。

    我还建议您尝试将软件与硬件分离、以了解如何实现。 这可以是将校准器命令与主机一起使用、也可以将 RTTT 与 RS232接口一起使用、以便您可以检查 RT/TX 性能。

    对于与主机一起运行的校准器、您可以在此处查看命令: https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx。 有一节介绍校准和测试。

    另一种选择是使用可在此处下载的 RTTT: https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS。 在此软件包中、您将找到 RTTT。 您可以将其与以下内容结合使用:

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz

    非常感谢您提供有效的射频指标测试方法。  现在、我决定使用校准器命令进行故障排除、但有两个问题对我来说是难题、您能更详细地解释一下吗?  以下是两个问题:

    首先、命令" calibrator wlan0 wl18xx_plt start_rx " 我无法确定如何设置"源地址"和"目标地址" ,我猜"目标地址"与 DUT MAC 地址绑定,  "源地址" 表示生成 WiFi 数据包的源。 因此、我希望得到准确的答案。

    其次、wl1837mod 无法识别哪种数据包、即如何获取模块可以识别和获取计数器的源。 现在、在我的工作中、IQxel 可以生成可   由 Qualcomm 或 Broadcom 芯片识别的 WiFi 数据包。 那么,对于 wl1837mod, 条件是什么?

    Tks

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于 IQxel、应提供一个用于获取源地址的选项、这就是 calibrator 命令中使用的选项。 desitaiotn 地址是 DUT 地址。

    此外、无需在 WL18xx 端设置它所接收的调制、器件将能够确定这一点并提供适当的统计数据。

    谢谢、

    Riz