This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MODGB:蓝牙示例应用编译

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/914701/wl1835mod-wl1835modgb-bluetooth-sample-application-compiling

器件型号:WL1835MOD

您好!

我想编译 BT 示例应用 LinuxIBeacon 和 LinuxSPPLE_PM 源。 以下是 proj-defs.mak


器件= wl18xx
#device = cc256x

CFLAGS +=-D$(器件)
#CFLAGS +=-DSHARED_transport
CFLAGS +=-O2
#CFLAGS +=-g
#CFLAGS +=-墙

LDFLAGS +=

# L2CAP ERTM 支持
ERTM=y

kernel_type=线程化
#kernel_type=非线程

AUD=y
AVCTP=n
AVRCP=n
CSCP=n
Gav=n
ftp=y
HDP=n
HDS=n
HFP=1_6
HID=n
HID_HOST=n
MAP=n
OP=n
PAN=n
PBAP=n
SPPLE=y
ISPP=n
提示= n
GStreamer=n
Platform_Manager=y

我面临的误差  

Make:***没有规则使目标为“/BluetopiaPM/lib/libBTPM_S.a”,“/BluetopiaPM/bin/SS1BTPM”需要。 停下。

有人可以帮助我编译 iBeacon 和 SPP-BLE 应用吗?

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    该错误通常表示您的 Bluetopia 发行版存在安装问题。

    您是否遵循了 Bluetopia 编译过程指南:https://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Build_Process 中概述的步骤

    具体而言、您是否修改了 setup-bt 文件、以便路径指向系统的正确 toolchain_path 和 kernel_path?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我在 setup-bt 中正确设置了内核和工具链路径的路径:

    导出 toolchain_path=/home/ml5/Project/cross_compiler/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin

    此致、

    法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我这边有个问题、我没有运行源 configure.sh 命令。 此问题已解决。 感谢你的帮助