This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:cc3235使用 AT 命令发送 UDP 数据

Guru**** 2563220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912963/ccs-launchxl-cc3235sf-cc3235-uses-at-commands-to-send-udp-data

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 AT 命令发送 UDP 套接字数据、并且我使用了 SDK 中的 AT_commands 项目。

AT 命令如下所示:

AT+WlanConnect="TP-LINK_6034"、WPA_WPA2、123456789、、、(已成功连接)
AT+Socket =iNet、DGRAM、UDP (返回的套接字句柄编号为0)
AT+SendTo=0、iNet、1000、192.168.43.229、0、1、1 (返回到 OK)
但是服务器没有接收到数据,为什么?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我使用您提到的相同命令运行了测试、我可以确认最新 CC32xx SDK (v4.10.00.07)中的 AT 命令示例正确地将 UDP 数据包发送到我的服务器。

    您似乎能够成功连接到 AP 并创建 UDP 套接字。 但是、为了排除寻址方面的任何问题、您能否仔细检查 Sendto 命令中的 IPv4地址是否与您的服务器相关?

    在服务器端、您如何捕获网络数据?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢你的答复。

    我 在  AT+SendTo=0之前添加了一个命令 AT+Connect=+Socket、iNet、1000、192.168.43.299、iNet、1000、192.168.43.229,0、1、1、

    然后 服务可以接收数据。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.您是否使用了 CC3220S 的 at_command 示例代码? 我在 SDK 中看不到任何 CC3235S 代码、它仅具有 UART 功能。 我们可以为 CC3220和 CC3235使用相同的代码吗?

    2.您提到了命令: AT+WlanConnect... 我们是否只是在 Teraterm 等终端窗口中键入这些命令?  

    3.如果我们要在2个模块 CC3235之间发送/接收数据、如何连续发送/接收? 因为每次我在 Teraterm (而不是 AT 命令)中执行命令时、我只能看到 Teraterm 显示1个数据包、然后停止。

    4.您是否使用1个模块作为 AP、使用另一个模块作为 STA? 正如我在这里看到的、您安装了1个模块作为 AP、然后您使用 AT 命令将第二个模块连接到 AP 作为 STA、对吧? 如何在没有终端命令的情况下安装 AP? 我在 Teraterm 中通过命令完成了 AP 和 STA 通信、但我希望让器件仅通过代码进行相互通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    您能否点击右上角的"提出相关问题"、并将您的问题发布到新主题中。

    这将使我们更轻松地跟踪您问题的反馈、并希望更快地解决您的问题!

    谢谢、

    Paul