This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100:MSP430与 CC3100连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638, CC3100, MSP430F5529, CC31XXEMUBOOST, CC3100BOOST, MSP-EXP430F5529LP, CC3220MOD, MSP-TS430PN80USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/914366/ccs-cc3100-msp430-interfacing-with-cc3100

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:MSP430F5638MSP430F5529CC31XXEMUBOOST、、 MSP-EXP430F5529LPCC3220MODMSP-TS430PN80USBMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想 将 CC3100模块与 MSP430F5638 MCU 配合使用、我想知道 CC3100堆栈是否与我们的微控制器兼容、我还有一个问题、您建议在微控制器的最小空间内添加 wifi 部件多大?

此致、

Aymane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aymane、

    CC3100 SDK 包括 MSP430F5529的示例。 因此、在使用 MSP430F5638时不会出现问题。 但是、由于您的 MCU 略有不同、因此可能需要在 SPI 低级驱动程序中进行一些更改。

    如果您想了解存储器资源的要求、最好下载 CC3100 SDK 并编译其中一个示例。 通过存储器分配工具、您可以评估存储器占用空间。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复、  

    我对 SPI 总线上的两个微控制器做了一些比较、发现配置寄存器之间没有差异;而只是在 I/O 引脚上;

    我不知道您是否会谈论这一点?

    此致、

    Aymane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aymane、

    上面的注释是有关这两个 MCU 之间微小差异的一般信息。 我没有深入了解两个 MSP430器件的 SPI 外设。 SPI 外设可能相同、这将简化您的工作。

    如果您希望在 MCU 上使用 CC3100、我希望您的一方能够进行少量工作(通常与 Wifi 通信本身相关- WLAN 连接/通过套接字传输数据)。 但问题是、正如您在第一个问题中指出的、您在 MCU (RAM、闪存)中有多少可用资源。

    如果您想开始评估 CC3100器件、最好先购买:

    •  CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST
    •  CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP (如果您想快速启动、无需在第一步中连接到 MCU)

    有两种替代方法:

    • 您可以使用 CC3220 (CC3220MOD)- 2.4GHz
    • 您可以使用 CC3235 (CC3235MOD)- 2.4GHz + 5GHz

    CC3220/CC3235是一款采用单个封装且具有应用处理器的网络处理器。 应用处理器允许在其上运行自己的代码。 内置的应用处理器是 Cortex-M4 (256KB RAM、可选配1MB 片上执行闪存)。 TI 确实提供了允许通过 AT 推荐控制网络功能的示例代码。 在 MSP430内部、您将在命令下使用此功能。 如果您需要 AT 应用不支持的更多功能、则可以为应用处理器创建自己的代码。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    关于 MCU 存储器、我们尚未验证、实际上我们需要检查 MCU MSP430F5638并验证可用空间、因为我们有一个运行良好的程序。

    我们已购买:CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST;  

    我们还有: CC3100BOOST + MSP-TS430PN80USB (带 MSP430F5529)+ MSP-FET430UIF (调试接口);  

    我不知道第二个假设是否可行?

     

    此致、

    Aymane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aymane、

    抱歉、我没有 MSP-TS430PN80USB 相关经验、但我认为这不起作用的任何原因都不应该存在。

    1月