This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:认证过程中的确认功率设置容差

Guru**** 2760055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/914830/wl1837mod-confirmation-power-settings-tolerance-in-certification-process

器件型号:WL1837MOD

大家好,  

我正在认证过程中、之前在 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/901266/3332119#3332119上发布过   

现在 ,我可以看到  我们在报告中声明了此容差:  

对于容差、  2.4GHz 时为+/2dBm、5GHz 时为+/-3dBm。

此容差是否正确?   我害怕“太大”的耐受性 ,我错了吗?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您能告诉我您也提到的报告吗? 和该地区? 我们有一些制造工艺以及一些渠道间的差异、但我想看看报告中提到的位置、以便在这里提供更好的响应。

    谢谢、

    Riz