This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:UniFlash 可以检测器件、但无法擦除或刷新新新一个单元

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/914098/launchcc3235mod-uniflash-can-detect-device-but-can-not-erase-or-flash-a-new-bin

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我刚刚获得了开发板、并下载了所有 SDK 内容。  希望打开新的 Service Pack、UniFlash 声称存储器不可写。

我尝试擦除闪存、UniFlash (V6.0.0.2710)看起来很好、但存储器不是空白的。

由于这是所有的 TI 产品、我认为它存在用户错误、但一直无法确定它是什么。  我已经能够运行板载演示代码并连接到 AP 和 WiFi 网络、然后运行演示。  看起来不错、但不支持 OTA 编程。

以下是 TeraTerm 的输出:

========================================================================================
开箱即用示例版本:1.00.00.09
========================================================================================

芯片:0x31100019
MAC:3.1.0.5
PHY:3.1.0.17
NWP:4.1.0.27
ROM:8738
主机:3.0.1.45
MAC 地址:34:03:DE:11:37:45

========================================================================================

[WLAN 事件] STA 连接到 AP:2WIRE339、BSSID:0:21:7c:F1:2c:D1
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.1.94,Gateway=192.168.1.254
[配置任务]连接到 AP 成功
[配置任务] IP 地址为192.168.1.94
[配置任务]检测到的器件是 CC323xSF

希望迁移到服务包4.6.0.1

当我尝试使用"E:\TI\simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x35\sp_4.6.0.1_3.1.0.5_3.1.0.25.bin"文件时、这里是 UniFlash 中的控制台:

[6/13/2020、12:05:27 PM] [警告] Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
[6/13/2020、12:05:27 PM] [错误] Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
如果我尝试擦除闪存、我会在控制台上看到以下内容:
[6/13/2020、12:06:17 PM] [INFO_Cortex_M4_0:正在擦除闪存...
[6/13/2020、12:06:17 PM] [成功] Cortex_M4_0:操作成功完成。

但代码仍在 Tera Term 上引导、转储存储器显示的并非所有 FF。

我尝试过不同的 USB 电缆。  不同的 USB 端口(请注意、Terra Term 看起来读起来正常、uniFlash 可以识别电路板)、 我尝试使用 SOP 100、但 uniflash 存在其他问题:

使用 SOP 100的控制台输出:

[6/13/2020、12:14:26 PM] [INFO_Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[6/13/2020、12:14:27 PM] [ERROR] CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.1.00002)
 
SOP 返回010
感谢你能抽出时间。