This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:如何在不使用逻辑分析仪的情况下检查 UART BoosterPack 接头上接收到的数据

Guru**** 2551380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913883/launchxl-cc3235s-how-to-check-data-received-on-uart-boosterpack-header-without-logic-analyzer

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

首先、我现在没有逻辑分析仪。

我阅读了 CC3235S Launchpad 的原理图、并看到我们必须将 J9、J10的引脚1和2短接才能将 UART 路由到 BoosterPack 接头。 引脚 P45_GPIO_31 (UART1_RX)用于通过 UART 从外部器件接收数据。 以前、我通过微型 USB 端口将 CC3235S 连接到 PC、然后使用 Teraterm 检查接收到的数据、但看不到任何数据。 那么、我想问、我是否必须短接跳线 J9的引脚1、2、3、然后连接到 PC 上的 USB 端口以查看 CC3235S 接收到的数据、而不是从 CC3235S micro USB 端口连接到 PC? 或者、我们需要将 P45_GPIO_31连接到 PC USB 端口以检查接收到的数据?

如果不正确、请告诉我另一种检查数据的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    您在本主题上有多个主题。 请等待现有主题帖的回复。

    此致、

    Sarah