This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:我的新问题已附加到旧主题中?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913150/launchcc3220modasf-my-new-questions-are-appended-to-an-old-thread

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

我最近为明显的新问题创建了两个新主题。 没有人答复,我现在在搜索他们时发现,搜索显示了他们的头衔,但将他们的头衔链接作为我的另一个线索中的帖子。

两个新的是

   errors.h 缺少-348:SL_ERROR_BSD_ESEC_???
   e2e.ti.com/.../3371374

   密码套件掩码、索引和服务器首选顺序
   e2e.ti.com/.../3371376

最终被集中在了哪个位置

   SL_SOCKET_ASYNC_EVENT 类型 SL_SSL_ACCEPT、值为-300
   e2e.ti.com/.../911156

为什么是这样? 我认为我没有做过与正常"提出新问题"按钮不同的事情。 它们是否可以分开、或者我是否应该重新开始?

谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    如果海报中的主题类似、我们可能会加入这些主题。 在这种情况下、您的所有问题都与安全套接字选项和证书有关。 我们希望由一名工程师处理该线程、因此我们可以了解您的系统和调试步骤并提供更好的响应。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我正在探索不同的途径、遇到不同的问题、并且不同职位之间的背景不一定是共享的、因此我认为这是错误的做法。 此外,该主题丢失了,从而消除了更多的背景,包括帮助那些在以后因同样的问题而进行搜索的人的能力。 我很感激有人可能会来这里、并通过一个线程逐个发送垃圾邮件、尤其是当第一个线程无法获得即时答案时、我没有收到即时答案、IMO。

    谢谢、Ralph。