This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:对于 CC3220SF/SimpleLink 开发、我是否应该避免使用 C++?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913711/cc3220sf-launchxl-should-i-be-avoiding-c-for-cc3220sf-simplelink-development

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

根据该线程、将 C++与 CC3220SF 芯片结合使用似乎不是一个好主意: Thread 在此处

问题----我应该避免这种情况吗? 我花了三天时间才找到问题。 根据 TI 的海报、没有人正在使用(因此可能不会测试) C++。

在开始使用 C++执行基本操作时遇到问题、我会暂停、让我想知道我是否应该只使用 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用小型嵌入式 MCU 通常更适合使用 C 语言。C++可以使用、但您需要精确了解器件中的编译器的确切工作方式。 如果您不考虑这一点、您可以生成真正非优化的二进制文件、这会浪费许多资源。 使用 C 是一个更安全的选项、尤其是在所有生态系统(SDK、示例)都是围绕 C 构建的情况下

    1月