This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:SDIO 支持

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913466/cc3220moda-sdio-support

器件型号:CC3220MODA

您好!

我的客户有兴趣在 CC32xx 器件上使用 SDIO。
我想这些器件只支持 SD 卡、不支持 SDIO、对吧?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro-san、

    CC32xx 上的 SD 卡接口设计用于 SD 存储卡。 CC32xx 上没有 SDIO 示例、但通过查看 SD 外设接口、可以支持 SDIO。 但是、我无法使用 SDIO 卡进行测试。 我找不到任何人在 CC32xx 中使用 SDIO 器件的记录、因此我不确定它是否起作用。

    鉴于我们没有任何 SDIO 库或测试硬件、即使可以在 CC32xx 上使用、我们也很难提供支持。 验证这一点的唯一方法是让您的客户尝试使用其连接到 CC3220 Launchpad 的潜在 SDIO 器件以及 SDIO 库的端口。

    此致、

    Michael