This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:获取连接到 http 服务器的客户端的 IP 地址

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913261/cc3235sf-get-ip-address-of-client-connected-to-http-server

器件型号:CC3235SF

我将一个 cc3235sf 连接到 ap、它在器件模式下运行。

设备使用网络应用程序提供 http 服务器。 我想确定与设备连接的客户端的 IP。

如何获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过检查 SimpleLinkNetAppEventHandler 中的 SL_NetApp_IP_LEASED 事件来查看设备租赁给客户端的 IP 地址。 这应在  SimpleLinkWlanEventHandler 中的 sl_WLAN_STA_CONNECTED 事件之后出现、指示站点已连接到 AP。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您误解了这个问题、

    器件不充当 AP。 它是一个工作站、HTTP 客户端正在与它连接。 如果有方法知道发送 HTTP POST 或 GET 请求的客户端的 IP 地址是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的。 您是否正在使用内部 HTTP 服务器? 如果您不能这样做。 如果不是、则在通过 HTTP 接收客户端连接时、您应该能够通过套接字操作获取。

    耶稣