This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:简易工作室

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913623/cc3220r-simplicity-studio

器件型号:CC3220R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

我想知道开发平台简易工作室是否可与 CC3220R 配合使用。  

谢谢你
Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riccardo,

    否 此软件仅与 Silicon Labs 的芯片兼容。 CC3220R 是 TI 产品。

    CC3220R 受 TI Code Composer Studio IDE 和 IAR Embedded Workbench 支持。 Code Composer Studio 是一款非常好的 IDE、其中包括基于图形的外设配置器- SysConfig。 它是免费的、非常适合与 CC32xx 器件配合使用。

    1月