请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA Thread 中讨论的其他器件: CC3200
我了解了如何使用 GPIO.h 读取/写入各个端口位。 我用示波器对其计时、LAUNCHCC3220MODASF 需要5us 才能使用 GPIO_WRITE 设置或清除端口位。
1) 1)是否有方法加快速度?
2) 2)端口1上是否有同时读取/写入全部8个位的方法?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我了解了如何使用 GPIO.h 读取/写入各个端口位。 我用示波器对其计时、LAUNCHCC3220MODASF 需要5us 才能使用 GPIO_WRITE 设置或清除端口位。
1) 1)是否有方法加快速度?
2) 2)端口1上是否有同时读取/写入全部8个位的方法?
谢谢
您好!
如果您需要 GPIO 的快速响应、可以使用 driverlib API 或更好地使用通过寄存器的直接访问。 TRM 第5章介绍了 CC3220的寄存器。 请仔细阅读第5.2.1.2章、因为 CC32xx 器件控制 GPIO 的方式稍有不同。 示例如何通过 e2e 论坛中的寄存器使用 GPIO (您可以使用 CC3200、CC3220或 CC3235的任何示例)。
1月
尊敬的 Ed:
作为您可以使用的资源:
1月