This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:硬件问题

Guru**** 2554510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912474/cc3220sf-launchxl-harware-questions

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

 为什么 CC3220SF LaunchPad 在 晶体 Y3上使用0欧姆电阻器?

该电阻器具有特殊的 funcion?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    对于希望使用外部振荡器(TCXO/XO)进行实验的开发人员、提供了0欧姆电阻器。

    通过将 Y3替换为具有相同占用空间的外部振荡器、您可以移除去耦电容器、并将0欧姆电阻替换为82pF 电容器。 请参阅 CC3220数据表中的第5.15.5.4节

    BR、