This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:固件加载失败

Guru**** 2509905 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/911044/wl1801mod-fw-loading-failed

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

您好!

在我们的其中一个器件中、提到了固件加载问题(请参阅 dmesg_Dev25.log):

[8.134717]   wl18xx_driver wl18xx.0.auto:加载/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 失败,并显示错误-13

请提供有关此错误的更多信息吗?

应该更改什么?

此致

Jirie2e.ti.com/.../dmesg_5F00_Dev25.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保执行此处指定的 Linux 安装程序中的步骤:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_WLAN_Demo:_Linux


    此外、当您说某个器件存在问题时、您是说多个 wl1801电路板中的一个特定 EVM 还是板存在该问题、还是说它适用于您测试的所有器件?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。 Linux 安装程序是已知的。

    我发现上述条目仅在1个器件上、到目前为止其他器件引导良好。 该器件还能够启动 WiFi 通信、起初看起来正常。

    我研究 dmesg 的根本原因是、我们在 WiFi 通信期间(设备是 WiFi 客户端)长时间(偶尔)中断。

    测试 AP 使用 Mikrotik RB952Ui。 我们使用 NetworkManager 1.10.10和不使用它们测试设备(具有 FW 加载问题的设备在没有 NetworkManager 的情况下运行)

    通过禁用 IPv6 (未在测试中使用)和删除 AP 配置(包括)、可最大限度地减少 WiFi 中断 虚拟 WLAN 接口。

    但我们必须同时运行 WiFi 客户端和 AP 这两种配置。

    固件加载期间出现什么问题?

    WL1801MOD 的双模(AP +客户端)配置是否有最佳实践?

    BR

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    一个有问题的设备是否与其他启动设备的硬件运行相同而不会出现问题? 了解存在的差异对于调试很有用。

    对于 WL1801上的双角色配置、您可以查看此处了解建议的步骤:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_WLAN_Demo:_Linux#MultiRole_.28STA_.2B_AP_modes.29

    此致、

    Michael