This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220SF 功耗

Guru**** 1136370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, TIDC-01005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912289/cc3220sf-cc3220sf-power-consumption

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: TIDC-01005

您好!

我们为基于 WIFI 的物联网应用开发了定制 cc3220sf 板。我们的应用基于 TI WIFI 门锁固件( TIDC-01005)

我已将 CC3220sf 置于 LPDS 模式。我们使用 MQTT 作为主要功能。即使在 LPDS 中使用 CC3220sf、我们的电路板也会消耗大约4mA 的电流。

我们还在应用中使用 UART 接口、但我在 LPDS 模式下禁用它。

 为了确认它在我的应用程序中进入 LPDS 模式,在 LPDS 中,只选择了 GPIO,在我的应用程序中,GPIO13在我用作开关的 LPDS 中工作,当我按下开关时,它从 LPDS 退出 ,并使用我正在创建的应用程序的其他部分 它将再次进入 LPDS。因此它确认它进入 LPDS 模式。

但是、当我在 cc3220sf launchpad 中进行测试 时、仅为 cc3220sf 和 板载串行闪存供电、其电流消耗 较小、约为1mA。

我不知道哪个部件在消耗功率?根据使用 SimpleLinkTmWi-FiRegistered并具有云连接功能的 TIDC-01005电池供电智能锁参考设计, 该设计的电流应为350uA 左右。

有任何建议?我们已在 CC3220sf launchpad 原理图上构建了硬件。

  与 LSI (长睡眠间隔)有关的任何内容、如下所述

长睡眠间隔(LSI)–当802.11站点连接到接入点时、它必须接收 AP 传输的信标。 AP 通常每102.4ms 传输一次信标。 802.11标准将 DTIM (传输流量指示图)定义为包含 STA 传入数据包相关信息的特定信标。 AP 可以选择其 DTIM 间隔(例如、每信标1次、每隔2次等)。 这种特殊的低功耗策略指示网络子系统跳过信标和 DTIM 数据包、并附带所需的最大睡眠时间参数。 该参数反映了用于信标接收的两个连续唤醒之间所需的睡眠间隔。 Wi-Fi 模块计算所需时间并唤醒至下一个不超过指定时间的 DTIM (示例请参阅表3)。 所需的最大睡眠时间参数为2秒。 TI 强烈建议将 LSI 参数设置为小于半秒、以确保可靠的服务、同时降低电流消耗

增加 LSI 是否会降低功耗?

此致

Sanath Rai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanath、

    是的、LSI 是将1mA 读数设置为大约350uA 的方法。 您需要将此电源策略设置为600ms 以完成此操作。  

    我不确定您的定制硬件为何会消耗额外电流。 您是否有任何可以驱动它的 LED? 如果没有、您可以通过以下链接请求硬件审查: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    现在、我的 LSI 值为500ms。我将把它更改为600ms 并进行检查。

    板上没有任何 LED。

    非常感谢您提供的链接。我不知道 TI 的审查流程。

    我们将仔细研究并继续前进。

    谢谢你

    此致

    Sanath Rai