This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235MODSF 的生产编程

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912430/cc3235modsf-production-programming-for-cc3235modsf

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想在制造环境中将映像编程到安全闪存中。 我知道我可以使用 UniFlash 通过 UART 创建映像和编程。 是否有办法使用自动干扰设备(如 PEmicro Cyclone LC over JTAG)对映像进行编程? 如果需要、内部闪存的 SPI 引脚可用。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235不能使用 JTAG 进行编程、尽管还有其他适用于生产线环境的选项。 如果您可以访问 CC3235MOD 的内部 SPI 引脚、则只需使用 Uniflash 准备一个 SPI 闪存 Gang 映像、您可以在生产时将其编程到 SPI 闪存上。 CC3235将在首次引导时解压 Gang 映像、并构建其文件系统、就像您使用 Uniflash over UART 将文件系统直接编程到闪存一样。

    如果建议您查看 CC3235MOD 产品线指南、如果您尚未这样做:

    http://www.ti.com/lit/swra644/

    如果您需要更多有关使用 SPI 引脚对 CC3235MOD 进行编程的说明、或者您对量产线编程有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael