请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我想在制造环境中将映像编程到安全闪存中。 我知道我可以使用 UniFlash 通过 UART 创建映像和编程。 是否有办法使用自动干扰设备(如 PEmicro Cyclone LC over JTAG)对映像进行编程? 如果需要、内部闪存的 SPI 引脚可用。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想在制造环境中将映像编程到安全闪存中。 我知道我可以使用 UniFlash 通过 UART 创建映像和编程。 是否有办法使用自动干扰设备(如 PEmicro Cyclone LC over JTAG)对映像进行编程? 如果需要、内部闪存的 SPI 引脚可用。 谢谢你。
您好!
CC3235不能使用 JTAG 进行编程、尽管还有其他适用于生产线环境的选项。 如果您可以访问 CC3235MOD 的内部 SPI 引脚、则只需使用 Uniflash 准备一个 SPI 闪存 Gang 映像、您可以在生产时将其编程到 SPI 闪存上。 CC3235将在首次引导时解压 Gang 映像、并构建其文件系统、就像您使用 Uniflash over UART 将文件系统直接编程到闪存一样。
如果建议您查看 CC3235MOD 产品线指南、如果您尚未这样做:
http://www.ti.com/lit/swra644/
如果您需要更多有关使用 SPI 引脚对 CC3235MOD 进行编程的说明、或者您对量产线编程有其他疑问、请告诉我。
此致、
Michael