This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在休眠模式下更改驻车状态

Guru**** 2580685 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912442/cc3220sf-changing-parking-state-in-hibernate-mode

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我想在进入休眠模式时将 SOP2的驻留状态更改为上拉。 我尝试将位于    ti_drivers_config.c 中"parkInfo[]"中的{PowerCC32XX_PIN21、PowerCC32XX_weak 下拉_STD}更改为 PowerCC32XX_weak PULL_UP_STD、但当我重新编译结构时、会覆盖预期的结构。 在进入休眠模式时、我找不到任何其他方法强制它上拉。  

感谢您的帮助。

谢谢、

Kris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    只要在编译期间启用 TI_DRIVERS_CONFIG.c 和其他生成的源、.syscfg 文件就会始终覆盖它。 有关该工具的更多详细信息、请参阅 SysConfig 基础知识实验室: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO3dBAhu05HBWXd.SPxt0g__fc2e6sr__LATEST

    如果您打开驱动程序 SysConfig、则可以从电源模块更改引脚暂留状态。 应该有一个显示所有引脚状态的下拉菜单。

    此致、

    Sarah