This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2564MODNEM:采用多服务器模式的 GATT 处理

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/910958/compiler-cc2564modnem-gatt-handling-with-spple-server-mode

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:CC2564

工具/软件:TI C/C++编译器

我们在服务器模式下使用 spple 并希望将数据发送到客户端。

我们使用服务器中的 GATT_Handle_Value_Notification 函数。 在文档中、客户无需通知已阅读内容、但通知已送达客户3次。

如果我们使用 GATT_Handle_value_indication、则此函数会一次性到达客户端。

有人能解释一下这种行为吗?

我们运行了最新的 Bluetopia 堆栈:

固件版本12.21

BTPS 版本:4.2.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 BLE 连接的两端使用 CC2564?

    如果您可以描述您的设置、以便您可以复制设置并在我的末尾运行、这对我了解问题非常有用。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在一端、我们使用 cc2564;在另一端、我们使用 Android 与 flutter 搭配使用、这里是蓝牙反应性 flutter 插件。