This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:[CC3220SF/SDK4.10]在 STA 模式下运行 CC3220SF 时是否可以获得 WiFi 信号强度?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/910906/ccs-cc3220sf-sdk4-10-is-it-possible-to-get-wifi-signal-strength-when-cc3220sf-run-under-sta-mode

主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

如果 CC3220SF 处于 STA 模式、是否可以收集有关 WIFI 信号的更多信息?

例如 Tx/Rx 速率、信号电平、噪声电平。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    要获取当前连接的 AP 的 WLAN 和器件统计信息,包括 RSSI (接收信号强度指示器),您可以使用 SL_DeviceStatGet () API。 您可以在《编程人员指南》的器件统计信息部分(3.13)中找到有关如何使用此 API 的示例。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢。 学习 SL_DeviceStatGet 后、仍有一些问题需要您的帮助。 谢谢。

    从 WLAN 收集 stat 后、我们可以使用 SlDeviceGetStat_t 和 SlDeviceGetPmStat_t 结构。

    但我如何得到

    1、RSSI

    2. TX/Rx 速率

    信号电平

    4.噪音水平

    直接研究结构、没有可直接映射我所需内容的项目。

    您是否有符合我要求的示例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 此示例 、了解如何从 CC32xx 器件读取 RSSI 水平。

    没有可获取的 API:

    • TX/RX 速率
    • SNR

    信号电平= RSSI。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    该示例非常有用。 谢谢。