This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/911325/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我运行的是一个简单的 WiFi 代码、WLAN 策略正常-例如:sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_PM、sl_WLAN_normal_policy、0、0)

我始终得到 WLAN 断开事件109和208。

您能告诉我这些错误代码是什么意思,或者我在哪里可以找到它们吗?

BR、
Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sneha、

    所有 WLAN 断开错误代码都在 wlan.h 头文件中进行了说明和定义。 您可以通过以下指向 我们的主机驱动程序 API 文档的链接来查看此文件、然后展开文件>文件列表并单击 wlan.h:

    #define SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器 BSS_LOSS (109)
    #define SL_WLAN_DISCONNECT while 连接 (208) 

    此外、有关错误代码109的更详细说明、请参阅此主题中发布的链接: CC3200:断开连接错误109 / 110

    此致、

    Paul