您好!
为了更新映像、我们公司在一年前从 DigiCert 购买了代码签名证书。
当我们构建新的 OTA 更新包时、此证书(下图中的名称 Ayr Limited)位于文件夹/1/中。 当然、我们的构建服务器使用私钥(Ayr Limited.key)对 mcuflashimg.bin 进行签名。 此密钥是 Ayr Limited 证书的配对
此证书到期日期为2020年7月27日。
那么、现在我想了解如何更新已经生产的器件上的证书?
如果我购买新的、是否可以在现有的器件上更新它?
在数据表 swra509b 中 、我找到了以下注意事项:
这是否意味着没有绝对必要更新此证书、并且它将在到期日期之后( 在我的情况下为2020年7月27日之后)工作? 我们可以继续使用旧的吗?
确保我们已经生产的设备在该日期之后能够正常工作对我们来说非常重要。
当然、如果旧密钥已被泄露、我应该能够在生产后管理现有单元上的证书更新。
可以帮助我进行更新吗?