This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:重新启动后重新连接到接入点

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/911180/cc3100-reconnecting-to-access-point-after-restart

器件型号:CC3100

如果驱动程序变量 g_bDeviceRestorartIsRequired 设置为 true、这是否需要对器件进行完整初始化、或者如果 在切换复位引脚后将连接策略设置为"Auto"或"Fast"、它是否会连接到存储的配置文件?

如果不是、 是否有特定的过程来让 CC3100重新连接到接入点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    如果连接策略为“自动”或“快速”,则设备将在重置时尝试重新连接。

    有许多设置可保留、或在复位后保留、并存储在串行闪存中。 对于连接策略和存储的配置文件,这是正确的。 要了解存储了哪些设置、请查看 CC3100、CC3200串行闪存 指南的系统和配置文件部分。

    此致、

    Sarah