This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:在循环通电后/从 UniFlash 刷写后无法执行代码

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/911414/ccs-cc3220sf-unable-to-execute-the-code-after-power-cycle-after-flashing-from-uniflash

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我们使用 CC3220MODASF12MONR 设计了定制板。 我们正在使用 LAUNCHXL-CC3220MODASF 进行开发

定制板:

按照文档[http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968 ]中指定的顺序进行操作,下载成功,但在我们的主板上没有执行代码。

已尝试以下 SOP 设置

1.010 [在与 UniFlash 进行 UART 接口期间以及下电上电后]

2.100[在与 UniFlash 进行 UART 接口期间]和000、然后重新上电

 

LAUNCHXL-CC3220MODASF + CCS 环境

如果我们在加载代码后执行下电上电、则除非再次加载代码、否则不会执行代码。

这些问题的原因可能是什么?两者是相互关联的?

谢谢、此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    使用 CCS 时、只会调试代码并将其放入器件的内部闪存和 RAM 中。 在电源复位时、引导加载程序将检查外部串行闪存上的内容、如果映像与内部映像不同、则会擦除该映像并从外部闪存复制该映像。 这是我们安全启动过程的一部分。

    对于 Uniflash、

    您是否完成了器件的完全闪存并成功完成了程序? 相同的代码在 CCS 调试中是否起作用?

    BR、

    Vince