This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:利用 AWS IoT 最大限度降低功耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/910425/launchxl-cc3235sf-minimize-power-consumption-with-aws-iot

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我将 AWS 示例项目(subscribe_publish_sample)与 FreeRTOS 配合使用。
在调用 runAWSClient()之前,我禁用 UART 并添加以下代码。

  SlWlanPmPolicyParams_t PmPolicyParams;
  memset (&PmPolicyParams、0、sizeof (SlWlanPmPolicyParams_t));
  PmPolicyParams.MaxSlepTimeMs = 600; //最小 睡眠 持续时间 (以 毫秒为单位)
  sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_PM 、 sl_WLAN_IOT LOW_POWER_policy、 (uint8_t *)&PmPolicyParams、 sizeof (PmPolicyParams));
  power_enablePolicy();
我希望电流低于800μA μ A、但我得到的电流约为75mA。
如何降低功耗?
我还发现了一个有关低功耗模式( https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/901622?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=power%252520consumption%252520cc3235)的问题。
这是个问题吗? 如果没有时间、我无法连接 AWS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否通过 SysConfig 工具为 AWS 项目启用了 LPDS 电源策略?

    如果不启用该电源策略、CC32xx 将被阻止进入 LPDS、从而导致高功耗。 如果您启用它、您是否能获得更好的电源性能?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您说过的、我不启用它。

    但即使我启用它、我也得到了65mA 电流、这仍然远低于我的预期。
    抱歉 、我错误地使用了 AWS shadow_sample_example 示例项目、 在第223行将睡眠(1)更改为睡眠(2)。