请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我将 AWS 示例项目(subscribe_publish_sample)与 FreeRTOS 配合使用。
在调用 runAWSClient()之前,我禁用 UART 并添加以下代码。
SlWlanPmPolicyParams_t PmPolicyParams;
memset (&PmPolicyParams、0、sizeof (SlWlanPmPolicyParams_t));
PmPolicyParams.MaxSlepTimeMs = 600; //最小 睡眠 持续时间 (以 毫秒为单位)
sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_PM 、 sl_WLAN_IOT LOW_POWER_policy、 (uint8_t *)&PmPolicyParams、 sizeof (PmPolicyParams));
power_enablePolicy();
我希望电流低于800μA μ A、但我得到的电流约为75mA。
如何降低功耗?
我还发现了一个有关低功耗模式( https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/901622?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=power%252520consumption%252520cc3235)的问题。
这是个问题吗? 如果没有时间、我无法连接 AWS。
如何降低功耗?
我还发现了一个有关低功耗模式( https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/901622?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=power%252520consumption%252520cc3235)的问题。
这是个问题吗? 如果没有时间、我无法连接 AWS。