This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:3200

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/910996/cc3200-3200

器件型号:CC3200

你好,先生

 在 cc3200数据表中,在休眠模式下,漏电流仅为4ua,  是否包含数字 GPIO 漏电流? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kui feng、

    不可以、这不包括任何 GPIO 泄漏、因为所有 I/O 在休眠模式下都处于悬空状态。 但是、 当器件在 SOP 模式下运行时、引脚17在休眠期间被驱动为高电平"Fn2WJ (功能模式、2线 SWD 映射到固定引脚)"。 如果此引脚用于连接驱动器冲突的其他器件、则休眠模式下可能会发生电流泄漏。

    BR、