This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:外部 Wifi 模块编程问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/910707/cc3220moda-external-wifi-module-programming-issue

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

我们使用  CC3220MODASF12MONR 设计了定制板。 我们正在尝试  使用 LAUNCHXL-CC3220MODASF 来刷写此定制板。

LAUNCHXL-CC3220MODASF 通过4线 JTAG 和 UART 线连接、SOP=010、JTAG 线朝向参考板中的 U1 (TM4C1294NCPDTI3R)。 Launchpad 的复位也会连接到我们的定制板。   

下面还附上了 JTAG 连接的图像。

我们通过移除 TMS、TCK、TDI、TDO、5V、VBAT 的跳线来隔离电路板的另一侧。 连接自定义电路板和 JTAG 模块时、我们看到以下错误

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.4.0.00006)
我们还尝试使用 Uniflash 进行连接、但看到以下错误:

此外、在模块加电时、我们在闪存 SPI 线路上捕获了 CS 和 CLK。 下面附上了相同的图像。

在下图中、蓝色信号为 CS、黄色信号为 CLK。

下面还附上了 Wifi 模块的原理图。

出现此错误的可能原因是什么? 我们是否可以使用 Launchpad 来刷写外部模块?

如果您能帮助我们解决这个问题、那会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的模块似乎处于生产模式。 您需要使用 Uniflash (通过 UART)并将器件切换到开发模式。 只有在开发模式下才会解锁 JTAG、您可以从 CCS 进行调试。

    第一步、您需要解决 Uniflash 连接问题(通过 RX、TX、RST、GND)、之后您可以转到 JTAG。 请分享您的连接照片和原理图。

    1月