This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:外部天线 SISO 或 MIMO

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1835MODCOM8B, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/764565/wl1835mod-external-antenna-siso-or-mimo

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他部件: 、WL1801MOD

您好!

我正在阅读 有关 WL1835MOD 的文档。 我想在 U.FL 连接器上使用外部偶极天线。

射频 ANT1为 SISO

射频 ANT2仅为 MRC/MIMO

如果我通过 U.FL 连接器 RF ANT1上的偶极天线使用 SISO、我需要禁用 C8? 在射频 ANT1上具有50欧姆的电阻  

如果我使用 MRC/MIMO、那么需要在 U.FL 连接器 射频 ANT1和2上使用1个偶极点、我是否需要更改电路板上的其他内容? 来设置 MIMO 或设置50欧姆。

此致、

理查德(荷兰)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    但愿一切顺利。 我假设您是指我们的 WL1835MODCOM8B 板。 默认情况下、该板布线到板载芯片天线。 如果要将射频路径连接到 U.FL 连接器、则需要移除 C6并将其放置在 C8位置。 然后、这将禁用到 ANT2的射频路径。

    对于 ANT1、如果您希望将射频路径路由到 U.FL 连接器、则会执行相同的操作。 将 C5移至 C7位置。

    10pF 电容为 U.FL 连接器提供50 Ω 阻抗。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的明确解释、如果我不使用 N 频带(MRC/MIMO)、那么只需重新路由 ANT1?

    因为我只重新路由到 U.FL 的路径、所以不需要更改软件脚本?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正确答案只有在不使用 MRC/MIMO 时才需要路由到 ANT。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、正确。 如果不使用 MRC/MIMO、则只需要将其路由为 ANT1。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我重新路由 ANT1以使用 SISO、我可以将 ANT2留在宽泛的 Antenne 2上? 或者、我是否需要通过从 C6/C8移除10pF 来禁用 ANT2。

    通过将 C5切换为 C7、连接外部天线1 (对于 SISO 频带 A/B/G)听起来非常简单、就是这样。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您可以通过任一方式来实现它! 如果您使用 SISO、它将忽略次级射频路径、因此它是否连接到天线或 U.FL 端口无关紧要!

    是的、就是这么简单!

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、 我原以为是在准备工作、并期待 WL1835MOD、但却有不同的布局。

    它看起来和需要做的一样、是否能够帮助我解决4511-WL18SBMOD、Z64 WL18SBMOD?  

    我添加了一张图片、其中包含一些文本、我认为需要做的是。

    提前感谢、

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您在图片中显示的内容是正确的。 显示内容的默认配置是 WL1801MOD 的信号路由到天线。 要将信号路由到焊盘(这是 U.FL 连接器的焊盘、可焊接到外部天线)、您需要移除位置1中的电阻器并将其放置在"红点"上、如您所示。 这会将信号路由到外部天线所需的位置!

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对您非常有帮助、感谢您的支持 Riz。 我真的很感谢。