器件型号:CC3220
您好!
我有2个 CC3220 Launchpad 的功能。 尝试在它们之间验证 MQTT pub 和 Sub。
在一个运行 SDK 服务器示例代码的 Launchpad 中、我订阅了主题"测试"
我从我 PC 上运行的蚊虫 MQTT 代理处发布到同一主题。
我尝试从另一个运行 SDK 客户端示例代码的 LaunchPad 中发生相同的情况、我更改了。
#define publish_TOPIC0"测试"
我的所有设备都连接到一个网关。
发布正在返回"-7"。 如何实现 连接到 WiFi 网关的 CC3220中的 MQTT btwn 2 no、能给我带来什么帮助吗?
谢谢你