This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TIDEP-0083错误:连接到服务器失败(是否有更新?)

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/761165/launchcc3220modasf-tidep-0083-error-connection-to-server-failed-any-update

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

该线程是否已解析?
e2e.ti.com/.../2779998
我也很喜欢 Michael 的最新动态。

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松崎武、您好!

    自 TI 设计软件发布以来、IBM Watson 服务凭据似乎发生了变化。 您可以尝试以下更改吗?

    1.生成新的服务凭据。 现在、它应该直接为您提供一个 apikey、而不是用户名/密码。
    2.更改 httpvars.h 中的以下定义:
    -更新 DEVICE_year、DEVICE_MONTH 和 DEVICE_DATE
    -将 ROOT_CA_CERT 更新为您正在使用的证书名称
    -将 READ_API_KEY_FAN_FILE 更改为0,并将身份验证更改为新的 apikey。 (您也可以使用文本文件执行此操作、但您已经在重新编译示例。)
    -您还可以尝试将 host_name 更新为 Watson 建议的完整 URL:"stream.watsonplatform.net/.../api"
    3.确保您使用的是 tools/cc32xx_tools/certificate-catalog SDK 文件夹中的受信任根证书、而不是证书集合、并且您已将正确的根 CA 证书刷写到器件中。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    好的、我会尝试它。

    谢谢、
    松崎武
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    恐怕它不起作用了...

    我生成了一个新的服务凭据并获得了一个 apikey。
    我使用笔记本电脑和类似的"卷曲"命令尝试了 apikey。

    cURL -X post -u "apikey:** my_api_kye**"--标题"内容类型:音频/flac"--数据二进制@/**路径至音频文件**/audio-file.flac"stream.watsonplatform.net/.../recognize"

    这很好。。。。

    但是、当使用 CC3220时、与之前的状态没有任何变化。
    e2e.ti.com/.../2779998

    此致、
    松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松崎武、您好!

    我仍在查看与 CC3220上 Watson 的 IBM 连接、并且仍在调试您报告的问题。 此时、我没有确定何时能够确定何时制定修复方案的确切时间表。

    我正在网络处理器方面调查可能触发 TLS 错误的原因、因为我们提供的证书 DigiCert 全局根 CA 证书肯定是用于验证 IBM 服务器证书链的正确证书。

    在应用方面、您可能还可以尝试其他几个调试步骤、而我更仔细地看 NWP 方面的情况。 要尝试的一项测试是从最新 SDK 中获取 HttpGet 示例、然后查看是否可以成功连接 TLS。 较新 SDK 随附的新 HTTP 库可能没有正确的头文件选项、无法使 HTTP 完整发布正常工作、但查看更新到最新 SDK 和服务包是否允许 TLS 连接成功将会很有趣。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。 我知道您仍在处理此问题。
    如您所说、我将尝试使用最新 SDK 中的 HttpGet 示例。
    语音到文本演示如果有效、将是一个很好的促销工具。

    谢谢
    松崎武