请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:MSPWARE、 MSP430FR4133、 CC3220S
您好!
我正在尝试 CC3220S SDK 中的 TI 驱动程序 SPI 主站示例。 我正在尝试与使用 TI MSPWare SPI 从站示例的 MSP430FR4133通信。 如何正确匹配 SPI 设置?
CC3220S 代码
/*将 SPI 作为主器件打开(默认)*/ SPI_Params_init (&spiParams); spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA0; masterSpi = SPI_open (Board_SPI_master、&spiParams);
MSP430FR4133代码
//Initialize slave to MSB first、inactive low clock polarity 和3线 SPI EUSCI_B_SPI_initSlaveParam param ={0}; param.msbFirst = EUSCI_B_SPI_MSB_FIRST; param.clockPhase = EUSCI_B_SPI_PHASE_DATA_Changed_ONFIRST_capted_on_next; param.clockPolarity = EUSCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACT_LOW; param.spiMode = EUSCI_B_SPI_3引脚; EUSCI_B_SPI_initSlave (EUSCI_B0_BASE、param);